请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25720 工具与软件:
尊敬的 TI 工程师:
我们对 BQ25720的电流限制与电流感应电阻器之间的关系提出了一些问题。 如果我们为输入电流检测电阻(RAC) 和充电电流检测电阻(RSR)选择5mΩ、这是否意味着 与电流设置相关的寄存器(0x3F、0x14) 是根据两倍的计算得出的?
顺便说一下、如果我们希望将输入电流设置为7A、并且两个电流检测电阻均为 5mΩ、则寄存器设置如下所示:
e2e.ti.com/.../BQ25720_5F00_charger-setting_5F00_20250312.xlsx
您能否帮助检查是否存在有关寄存器设置的问题?
谢谢!
此致