This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:电流检测电阻

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489094/bq25720-current-sense-resistor

器件型号:BQ25720

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们对 BQ25720的电流限制与电流感应电阻器之间的关系提出了一些问题。 如果我们为输入电流检测电阻(RAC) 和充电电流检测电阻(RSR)选择5mΩ、这是否意味着 与电流设置相关的寄存器(0x3F、0x14) 是根据两倍的计算得出的?

顺便说一下、如果我们希望将输入电流设置为7A、并且两个电流检测电阻均为 5mΩ、则寄存器设置如下所示:

e2e.ti.com/.../BQ25720_5F00_charger-setting_5F00_20250312.xlsx

您能否帮助检查是否存在有关寄存器设置的问题?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    [报价 userid="471508" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489094/bq25720-current-sense-resistor "]关于 BQ25720电流限制与电流感应电阻器之间的关系有一些问题。 如果我们为输入电流检测电阻(RAC) 和充电电流检测电阻(RSR)选择5mΩ、这是否意味着 与电流设置相关的寄存器(0x3F、0x14) 是根据双倍计算的?

    是、数据表中的充电电流和输入电流限制值基于10m Ω 检测电阻。 如果您使用5m Ω 的检测电阻、则需要将该值加倍。 例如、如果您将充电电流寄存器设置为0x0400、则具有10mA 检测电阻的和具有5m Ω 检测电阻的2048mA 将等于1024mA。

    此致、

    Christian。