This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442-Q1:关于 MODE/SYNC 引脚

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62442-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487786/tps62442-q1-about-mode-sync-pin

器件型号:TPS62442-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

祝您愉快!

关于 TPS62442-Q1的 MODE/SYNC 引脚、当 MODE/SYNC 上拉/低电平时、用户可以设置模式。

我的问题是、当 MODE/SYNC 引脚连接到外部频率时、控制模式是什么?

谢谢!

祝你一切顺利。
Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    当 MODE/SYNC 引脚为低电平时、器件在 PSM 模式下运行。 您可以查看第9.4.2节、当该引脚连接到外部时钟时、频率将由该外部时钟确定。 但您必须注意第9.4.1节最后一行 f 中提到的两点

    谢谢!

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。