This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq25622E 的 PN 值异常。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E, BQ25620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488616/the-pn-value-of-the-bq25622e-is-abnormal

器件型号:BQ25622E
主题中讨论的其他器件: BQ25620

工具与软件:

您好、TI 工程师

我正在使用 bq25622e EVM 板、进入 Battery Management Studio 并读取寄存器时、看到 PN 值为 bq25625。  

这是否正常?

读取0x38寄存器时、返回0x1A。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 对于 BQ25622E 器件、应该是从 REG0x38读取的值。  

    您随附的数据表部分来自 BQ25620/622数据表、但提供了专用的 BQ25622E 数据表、而在第59页的表8-42中、发现器件型号定义为3h、这与您在 Battery Management Studio GUI 中的观察结果非常匹配。  

    很抱歉造成任何混淆、但请忽略 GUI 中对"BQ25625"的引用。 由于此时没有用于 BQ25622E 的专用 EVM 板、因此没有专用 GUI。  

    此致、

    Garrett