请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25622E 主题中讨论的其他器件: BQ25620
工具与软件:
您好、TI 工程师
我正在使用 bq25622e EVM 板、进入 Battery Management Studio 并读取寄存器时、看到 PN 值为 bq25625。
这是否正常?


读取0x38寄存器时、返回0x1A。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您通过 E2E 联系我们。 对于 BQ25622E 器件、应该是从 REG0x38读取的值。
您随附的数据表部分来自 BQ25620/622数据表、但提供了专用的 BQ25622E 数据表、而在第59页的表8-42中、发现器件型号定义为3h、这与您在 Battery Management Studio GUI 中的观察结果非常匹配。
很抱歉造成任何混淆、但请忽略 GUI 中对"BQ25625"的引用。 由于此时没有用于 BQ25622E 的专用 EVM 板、因此没有专用 GUI。
此致、
Garrett