Other Parts Discussed in Thread: TPS65296
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6521905 主题中讨论的其他器件:TPS65296
工具与软件:
您好!
我使用 PMIC、但输出数量不够。 我需要一个用于单个 LPDDR4或 LPDDR4X 的分立式电源解决方案。 共有两个电压轨:最大1A 的1V1 (VDD2)和最大0.6A 的0V6 (VDDQ)
您能提出一个解决方案吗?
VIN 为5V。 我需要使用使能引脚来控制电源时序。 最好实现小尺寸、甚至是 WLCSP 或小型 QFN 封装。 如果我能够对两个电源轨使用相同的器件型号会更好。
此致、
Caner