This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:针对 LPDDR4或 LPDDR4X 的分立电源解决方案建议

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488229/tps6521905-discrete-power-solution-suggestion-for-lpddr4-or-lpddr4x

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件:TPS65296

工具与软件:

您好!

我使用 PMIC、但输出数量不够。 我需要一个用于单个 LPDDR4或 LPDDR4X 的分立式电源解决方案。 共有两个电压轨:最大1A 的1V1 (VDD2)和最大0.6A 的0V6 (VDDQ)  

您能提出一个解决方案吗?  

VIN 为5V。 我需要使用使能引脚来控制电源时序。 最好实现小尺寸、甚至是 WLCSP 或小型 QFN 封装。 如果我能够对两个电源轨使用相同的器件型号会更好。  

此致、

Caner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caner:

    我将看一下 TPS65296。 我认为这可以满足您需要的规格。  

    https://www.ti.com/product/TPS65296

    BR、

    Sam G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sam、感谢您的回答。 是否有任何更便宜的分立式解决方案? 最好低于1$。 只能用于 VDD2和 VDDQ?  

    此致、
    Caner