Thread 中讨论的其他器件:BQ28Z620
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们在使用 BQ28Z620 EVM 板 并已上传 .gg CSV file.e2e.ti.com/.../BQ28z620datafile.gg.csv
我们的设置包括 2s 电池组 、每节电池的额定电压为 3.7V 和 4000mA 4.4. . 我们需要 CHG FET 可在电池达到指定的电压或电流阈值时自动关闭。
我已经在中配置了相关的阈值设置 永久失效 部分 SUV (单个欠压)、 Sou (Single Over Voltage)、和 CFET (充电 FET)阈值。
但是、FET 仍然没有按预期自动关闭。 如果您能仔细检查 CSV 文件并就任何不正确的设置(尤其是影响的设置)提出建议、我将不胜感激 CHG FET . 此外、如果您发现任何其他错误配置、即使它们与无关 CHG FET 、请同时突出显示这些项目。