This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620EVM-071:BQ28Z620EVM

Guru**** 2530850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488328/bq28z620evm-071-bq28z620evm

器件型号:BQ28Z620EVM-071
Thread 中讨论的其他器件:BQ28Z620

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们在使用 BQ28Z620 EVM 板   并已上传 .gg CSV file.e2e.ti.com/.../BQ28z620datafile.gg.csv

我们的设置包括 2s 电池组 、每节电池的额定电压为 3.7V 4000mA 4.4. . 我们需要 CHG FET 可在电池达到指定的电压或电流阈值时自动关闭。

我已经在中配置了相关的阈值设置 永久失效 部分 SUV (单个欠压)、 Sou (Single Over Voltage)、和 CFET (充电 FET)阈值。

但是、FET 仍然没有按预期自动关闭。 如果您能仔细检查 CSV 文件并就任何不正确的设置(尤其是影响的设置)提出建议、我将不胜感激 CHG FET . 此外、如果您发现任何其他错误配置、即使它们与无关 CHG FET 、请同时突出显示这些项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、小狗

    数据闪存的配置高度特定于用户应用程序、对于更新值、我唯一能给出的建议是将这些值设置为以下关键参数的默认预期值。 需要注意的另一点是、永久失效参数并不用于控制 CHG FET。 要控制 CHG FET、请查看第45页的流程图并更新"Chg Current Threshold"、同时查看"Current Thresholds"子类参数。

    关键参数:
     Design Capacity、Design Voltage、Charge Term Taper Current、Discharge (DSG) Current Threshold、Charge (Chg) Current
    Threshold、Quit Current 和 Term Voltage

    Techincal 参考手册(Pg45):
    https://www.ti.com/lit/ug/sluuco9a/sluuco9a.pdf?ts = 1742220730593&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ28Z620

    谢谢!
    艾伦  




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我仍然遇到同样的问题( 过压保护   当电池达到指定的电压或电流阈值时、TI 不会自动关闭。) 我设置了以下参数:
    注:我正在使用 2s 电池 、每节电池的额定电压为  3.7V  和  4000mA 4.4. .

    • Design Capacity =4.12.4. 4000mA
    • Design Voltage = 7400mV
    • 充电终止收尾电流 = 200mA
    • 放电(DSG)电流阈值 = 100mA
    • 充电(Chg)电流阈值 = 250mA
    • 停止电流 = 100mA
    • 终止电压 = 8000mV
    • 放电弛豫时间 = 60s
    • 充电弛豫时间 = 60s

    我还关闭了平衡配置。



    关于 FET 选项、设置如下:



    您能检查一下吗 非常重要 选项卡中的"错误"、并告知我是否有任何错误?