请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62877-Q1 工具与软件:
Dears、
我的客户在光学模块中使用4个 TPS6187X (不处于堆叠模式)、他们希望每个 TPS6287X 具有120或180度的相移、如熔断图所示:

客户可能会混淆 TPS6287X 和 TPS6287Bx 之间的相移数据、总之、是否可以得到4个独立的 TPS6287X 或 TPS6287BX 与固定相移同步工作?
太棒了!