This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62877-Q1:多个独立 TPS6287X 或 TPS6287BX 能否与固定相移同步工作?

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488405/tps62877-q1-could-multi-pcs-of-independent-tps6287x-or-tps6287bx-to-work-synchronously-with-fixed-phase-shift

器件型号:TPS62877-Q1

工具与软件:

Dears、

我的客户在光学模块中使用4个 TPS6187X (不处于堆叠模式)、他们希望每个 TPS6287X 具有120或180度的相移、如熔断图所示:

客户可能会混淆 TPS6287X 和 TPS6287Bx 之间的相移数据、总之、是否可以得到4个独立的 TPS6287X 或 TPS6287BX 与固定相移同步工作?

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是的、您可以连接非堆叠电源轨上的 SYNC_IN 和 SYNC_OUT 以实现一些相移。  这应该有助于降低输入 RMS 电流。

    请注意、TPS628701/2/3和 TPS62874/5/6/7/B 的相移时间不同

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢!