This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:WEBENCH 能不能将其用于这些控制器的设计空间扩展到包括多个控制器同步在内?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488555/ucc28951-can-webench-expend-its-design-space-for-these-controllers-to-include-synchronizing-multiple-controllers

器件型号:UCC28951
Thread 中讨论的其他器件: UCC28950

工具与软件:

您好!

我对使用 WEBENCH 设计多相 UCC28951 稳压器感兴趣。 WEBENCH 采用 UCC28951生成设计、但这些设计受到限制、因此使用单个稳压器很难获得功率、效率和定制等方面的限制。   应用报告 SLUA609 (尽管使用的是较旧的 UCC28950)中介绍了 UCC28951的这一同步过程。 其他稳压器的 WEBENCH 计算中包括了类似的同步策略、例如 LMQ644 (适用于其他应用)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    这是队列中已有的 WEBENCH 修改请求。 遗憾的是、我没有启用此功能的时间线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我想知道此功能何时可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该澄清一下。 数据表使用两个控制器简单地处理这种情况、见"6.3.15同步"。 应用报告讨论了 三项或更多内容。 简单地同步两个控制器应该更容易实现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    我同意。 希望很快会添加此更新。