请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951 Thread 中讨论的其他器件: UCC28950
工具与软件:
您好!
我对使用 WEBENCH 设计多相 UCC28951 稳压器感兴趣。 WEBENCH 采用 UCC28951生成设计、但这些设计受到限制、因此使用单个稳压器很难获得功率、效率和定制等方面的限制。 应用报告 SLUA609 (尽管使用的是较旧的 UCC28950)中介绍了 UCC28951的这一同步过程。 其他稳压器的 WEBENCH 计算中包括了类似的同步策略、例如 LMQ644 (适用于其他应用)。