This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:有关我的客户选择的电感器的交流/直流转换器 IC 的问题。

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486587/ucc28704-question-about-ac-dc-converter-ic-for-the-inductor-my-customer-selected

器件型号:UCC28704
Thread 中讨论的其他器件: UCC28600

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在为10W 级反激式拓扑转换器寻找交流/直流转换器 IC。
他们希望设计 尽可能小的交流/直流电源。
目标规格如下所示。
Vin = 85V~264V、Vo = 12V、功率=约10W。
他们需要使用以下变压器。
伍尔特电子(Wurth Elektronik)
750370024
https://www.we-online.com/components/products/datasheet/750370024.pdf

我的问题如下。


UCC28704是否可用于具有此变压器的较小交流/直流解决方案?
(通过此拓扑的输出电压、它们可以使用初级调节拓扑
第二侧调节的精度较低。)
或者、如果您有比 UCC28704更适合它们的器件、请告诉我吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya San,

    请使用此处的设计计算器检查变压器是否支持该设计。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC603

    计算器中有一个变压器部分。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我快速浏览了一下。 次级绕组与辅助绕组之比为1:1.33。 假设 Vout 为12V、辅助绕组输出将为~16V、低于 UCC28704的 UVLO 导通电压。 因此、无论其他参数如何、该变压器都无法用于 UCC28704。

    您可以在应用中使用 UCC28600。 UVLO 为~13V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、您好!

    非常感谢您的答复。

    如果变压器 次级绕组和辅助绕组比为1:2.2~2.5、则可用于 UCC28704。

    再次感谢您、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

     Ning 本周不在办公室。

    我看到 UCC28704的 UVOL (max)规格为23V。 因此它应该起作用。

    VDD 的绝对最大值为35V。 建议保持 OV 保护钳位、从而将电压限制在35V 以下。

    此致
    Hemanth