Thread 中讨论的其他器件: UCC28600
工具与软件:
大家好、
我的一位客户正在为10W 级反激式拓扑转换器寻找交流/直流转换器 IC。
他们希望设计 尽可能小的交流/直流电源。
目标规格如下所示。
Vin = 85V~264V、Vo = 12V、功率=约10W。
他们需要使用以下变压器。
伍尔特电子(Wurth Elektronik)
750370024
https://www.we-online.com/components/products/datasheet/750370024.pdf
我的问题如下。
问
UCC28704是否可用于具有此变压器的较小交流/直流解决方案?
(通过此拓扑的输出电压、它们可以使用初级调节拓扑
第二侧调节的精度较低。)
或者、如果您有比 UCC28704更适合它们的器件、请告诉我吗?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。