请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74930-Q1 工具与软件:
您好、TI 团队:
在标题问题中、
-
70负载突降测试参数为 level2、脉冲的峰值在70V 以上。电源电压为58V。当输入电阻为0.2欧姆时、该脉冲将使 td 保持为0.5ms。

最大工作直流电压电平为58V。 能否使用 LM74930-Q1将负载突降脉冲钳制在60V 以下。 或者可以建议使用其他一些芯片?
谢谢!