请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74801 工具与软件:
嗨、团队:
如果您 手头有 TPS74801 EVM、是否可以在瞬态测试波形下面向我们提供帮助?
VIN 1.8V 至 Vout 0.9V、0~1A、50A/us 压摆率(如果您的等量负载可以支持此压摆率)
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.