This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:瞬态测试

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482820/tps74801-transient-test

器件型号:TPS74801

工具与软件:

嗨、团队:

 如果您 手头有 TPS74801 EVM、是否可以在瞬态测试波形下面向我们提供帮助?

VIN 1.8V 至 Vout 0.9V、0~1A、50A/us 压摆率(如果您的等量负载可以支持此压摆率)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我相信我们手头有这样的 EVM。 我应该能够在接下来的几天内进行此测量。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    明白了、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已被调到另一个项目 、必须将这次测量结果交给同事。  很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、

    感谢您的耐心等待、对延迟深表歉意。 µs、我们无法实现50A/μ s 的压摆率。 µs 可以达到的最快速度是2A/μ s。 要尝试更快速度、则需要定制硬件。

     S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vahnroy:

    感谢您提供的信息。