请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756EVM Thread 中讨论的其他器件:BQ25756、
工具与软件:
您好、TI 团队
当我尝试使用电池仿真器为 BQ25756 EVM 充电时、我测量到充电电流的波动。
可以吗?
- 电池仿真器
- Vmax:29V
- 最小电压:20V
- SoC:50%、Capa:9Ah
- 输入电源:23V
- DUT:BQ25756EVM

-无负载情况充电

- 1A 负载条件充电
谢谢你。