This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:充电电流

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488279/bq25756evm-charging-current

器件型号:BQ25756EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

您好、TI 团队

当我尝试使用电池仿真器为 BQ25756 EVM 充电时、我测量到充电电流的波动。

可以吗?

  • 电池仿真器
    • Vmax:29V
    • 最小电压:20V
    • SoC:50%、Capa:9Ah
  • 输入电源:23V
  • DUT:BQ25756EVM

-无负载情况充电

- 1A 负载条件充电

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    感谢您在这方面的努力。 空载充电波形看起来非常奇怪。 看起来施加了开关负载。

    您使用的是哪个型号的电池仿真器? 我认为电流纹波可能来自电池仿真器本身。

    如果将2000µF 或更大的电容器连接到电池仿真器的端子上、您是否可以看到充电电流的行为有所改善?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    我使用 Chroma 模拟器62060D-10。

    总之、它在实际电池更换后运行良好。

    1.5A 负载条件

    新式 控制器

    谢谢你