请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25983 工具与软件:
IAM 使用 TPS25983。
在查看数据表时、我发现输出电流监控器(IMON)的常量定义为 3A≤IOUT≤min (18A、ILIM)。

我能否知道我是否可以在低于3A 的电流下使用此器件、其电流增益会是多少。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.