This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:输出电流监视器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488461/tps25983-output-current-monitor

器件型号:TPS25983

工具与软件:

IAM 使用 TPS25983。

在查看数据表时、我发现输出电流监控器(IMON)的常量定义为 3A≤IOUT≤min (18A、ILIM)。

我能否知道我是否可以在低于3A 的电流下使用此器件、其电流增益会是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anush:

    是的、该器件可用于小于3A 的电流、但由于电流检测电路缺少余量、IMON 精度将会变差。  

    这显示了趋势。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Arush 提供这些信息。