This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:与 LDO 并联

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484929/tps631010-parallel-with-an-ldo

器件型号:TPS631010

工具与软件:

尊敬的团队

我需要知道 TPS631010是否可以像这样并联到 LDO

这里的负载是 ESP32 CPU、可以使用 WiFi 和 LTE 模块操作(我还必须检查这一点)

但工作原理是、当 CPU 以低功耗运行或睡眠模式运行时、LDO 将提供电源以及供电时间

CPU 将在开关稳压器接管的更高功率下运行(写入 SD 卡或启动 WiFi 操作)

 TPS631010是否能够以这种方式运行? 也可以这样连接 LDO 稳压器吗? 如果不能、哪些器件可以正常工作?

好的

Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lgnacio:

    恐怕这不是一个好主意、因为 EN 拉高和 第一个开关周期之间会有一个延时时间。 此特性将导致输出 NO 处的压降。

    对于大多数直流/直流转换器和 LDO、该延迟应始终有效。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tao

    好的、如果我通过单个引脚并应用延迟来避免下拉菜单、为什么会这样? 稳压器能否在短时间内并行运行?

    谢谢

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    陶明明天会回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Ignacio:

    单个引脚可以正常工作、但 很难应用精确的延迟、对吧?  将它们并联的目的是什么?  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tao

    此设计的目的是让 LDO 稳压器在处理器空闲时或处于低功耗模式时为电路板供电

    效率差异不是那么重要的应用。 但是、在较高功率模式下、效率确实很重要、因此最好在那里使用开关模式稳压器、尤其是我们使用 TPS631010的效率数字进行计算时

    此外、在低功耗模式下、此电路板可运行 ADC 测量、因此能够在 LDO 和直流/直流转换器之间切换也是一个优点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Ignacio:

    明白了。 但我认为 TPS631010在轻载时的效率性能并不差、因为 Vin 不是恒定而稳定的、我认为 LDO 的效率性能在某些 Vin 下应该更差、对吗?

    下面是 TPS631010的效率曲线、您能否说明一下您指的是哪些轻负载点以及您的效率目标是什么?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tao

    实际上、 TPS631010的效率在低输出电流下非常出色、接近或优于 LDO 效率(4.2V VIN 下为78%)

    这里的问题是在 以 PFM 模式切换且具有轻负载(40uA)时找不到 TPS631010静态电流。数据表中的图是无开关条件且输入电压为2.2V。 我不知道静态电流是否包含在效率图中、或者是否未知。

    然后、一般而言、LDO 的理念是保持空闲或断电系统的噪声尽可能低、而据我所知、开关稳压器的噪声并不是很低

    谢谢

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igbacio:

    效率图中包含静态电流。 没错。

    是的、您说对、开关稳压器始终可以成为噪声源、而 LDO 却非常安静。  

    是否可以在断电系统切换到重负载模式之前启用 TPS631010? 我的意思是、可能会提前1ms。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tao

    电流而言是可以的。

    关于延迟、也没问题。  我可以添加来自电路板微控制器的任何延迟。 我甚至加入了电路来确保电路板的电源不会因事故而断电。

    我的主要问题是 LDO 和直流/直流转换器是否可以在一段时间内(在相同的输出电压下)运行、以及它们是否可以在另一个稳压器断电并联的情况下无限期运行

    谢谢

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    陶会在周末后回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Ignacio:

    对于 TPS631010、我想说可以与 LDO 并行工作。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tao

    您能否确认 TPS631010可以与 LDO 并行工作?

    好的

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Ignacio:

    在我这边、我想说是的。 我不担心。

    此致

    TAO