工具与软件:
尊敬的团队
我需要知道 TPS631010是否可以像这样并联到 LDO

这里的负载是 ESP32 CPU、可以使用 WiFi 和 LTE 模块操作(我还必须检查这一点)
但工作原理是、当 CPU 以低功耗运行或睡眠模式运行时、LDO 将提供电源以及供电时间
CPU 将在开关稳压器接管的更高功率下运行(写入 SD 卡或启动 WiFi 操作)
TPS631010是否能够以这种方式运行? 也可以这样连接 LDO 稳压器吗? 如果不能、哪些器件可以正常工作?
好的
Ignacio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队
我需要知道 TPS631010是否可以像这样并联到 LDO

这里的负载是 ESP32 CPU、可以使用 WiFi 和 LTE 模块操作(我还必须检查这一点)
但工作原理是、当 CPU 以低功耗运行或睡眠模式运行时、LDO 将提供电源以及供电时间
CPU 将在开关稳压器接管的更高功率下运行(写入 SD 卡或启动 WiFi 操作)
TPS631010是否能够以这种方式运行? 也可以这样连接 LDO 稳压器吗? 如果不能、哪些器件可以正常工作?
好的
Ignacio
嗨、Tao
实际上、 TPS631010的效率在低输出电流下非常出色、接近或优于 LDO 效率(4.2V VIN 下为78%)
这里的问题是在 以 PFM 模式切换且具有轻负载(40uA)时找不到 TPS631010静态电流。数据表中的图是无开关条件且输入电压为2.2V。 我不知道静态电流是否包含在效率图中、或者是否未知。
然后、一般而言、LDO 的理念是保持空闲或断电系统的噪声尽可能低、而据我所知、开关稳压器的噪声并不是很低
谢谢
Ignacio