Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS23882
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23881 Thread 中讨论的其他器件: TPS23882
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
客户使用 TPS23881、想要制造8个 POE 端口和2个数据端口、所以 TPS23881的通道数量不够、所以如果两个23881端口并联使用、则 SCL、SDA 和 INT 端口直接并联、然后连接到 MCU、这可以吗? 请帮助确认回复。 是否允许其他56个 OSS 英尺悬挂?