This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:并联使用的 TPS23881

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487957/tps23881-tps23881-used-in-parallel

器件型号:TPS23881
Thread 中讨论的其他器件: TPS23882

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

客户使用 TPS23881、想要制造8个 POE 端口和2个数据端口、所以 TPS23881的通道数量不够、所以如果两个23881端口并联使用、则 SCL、SDA 和 INT 端口直接并联、然后连接到 MCU、这可以吗? 请帮助确认回复。 是否允许其他56个 OSS 英尺悬挂?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您的咨询。

    1个 TPS23881具有8个通道、对于 TPS23881、4巴黎端口(>30W)需要2个通道。 在您要输出8个(>30W)端口的情况下、需要2个 TPS23881芯片。 如果每个端口<=30W、则可以使用1 x TPS23881或1 x TPS23882。  

     您可以查看我们的参考设计(https://www.ti.com/tool/TPS23881EVM-083)、这是一款 24端口 PSE 系统、适用于并行端口应用。 原理图包含在网站中。  

    此致、
    Diang