This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24085:有关 BQ24085充电曲线的查询

Guru**** 2639445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484690/bq24085-inquiry-regarding-charging-profile-of-bq24085

器件型号:BQ24085

工具与软件:

您好、TI 专家

客户询问了 BQ24085的充电曲线。

Figure 8。 充电曲线在 BQ24085数据表中、您可以看到 IO (out)输出被提供并且以稳定的电流为电池充电、直到达到 V (BAT)= Vo (REG)、并且当达到 V (BAT)= Vo (REG):4.2V 时、电流减小并且充电结束。

然而、在实际测量过程中、已确认当 Vbat (9引脚)达到大约3.8V 时、BQ24085 OUT (10引脚)输出电流减小。

[实际测量图]

请检查为什么这部分是这样的。

如果您需要任何其他信息、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    感谢您的咨询。

    您能分享一下客户的原理图吗? 这将帮助我深入研究这一点、更好地了解可能影响充电电流行为的因素。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec

    请参阅下面的原理图。

    - BQ24085输出(10引脚) D15~17是添加到输出引脚的二极管,因为它们需要认证相关的安全元件。 (不能排除)

    [客户还有其他问题。]

    q1)我的初始问题(以上)

    Q2)在 EV 套件原理图中、连接到 BAT (9引脚)的电阻为390Ω、但实际应用是使用1kΩ 进行测试的。 有问题吗?

     是否存在建议的适用电阻范围(最小值~最大值)?

    Q3)我想询问锂电池充电的最小输入电压值(MAX 4.2V)。

    通过 BQ24085 IC 的内部 FET 控制电流和电压来为电池电压充电、但由于功率 FET 的压降、可能无法进行高效充电、因此请检查最小电源电压值。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    感谢您分享客户的原理图。

    1.输出和电池之间的三个二极管会引入显著的压降。 因此、电池永远无法从充电器获得完全稳定的充电电压、这会影响电池的充电方式。 这些二极管就位后会出现这种行为。

    2. BQ24085产品说明书建议在输出电流低于200mA 时、从 BAT 到 OUT 使用390ohm 电阻。 您客户设计中的1k 也可能会影响充电行为、但主要问题是二极管引起的压降。

    750mA 时、压降电压为600mV (最大值)、会随温度而变化、如数据表中的图7所示。

    我知道客户可能无法移除这些二极管、但我建议暂时移除它们、以查看行为是否有所改善。 如果是、他们可以考虑替代解决方案来保护其电池。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec

    感谢您的答复。

    客户还有一个关于答案3的问题。

     750mA 时、压降电压为600mV (最大值)、会随温度而变化、如数据表中的图7所示。

    →提供给 BQ24085的电压由于保险丝而下降、并以大约4.7~4.8V 的电压提供给 BQ24085。

    如果 BQ24085中的电压下降、则预计电源电压将需要增加预期压降。 您能否在数据表上的图7中检查 IO = 400mA、500mA 时的压降值? (产品的工作温度为 Max 50℃。)

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    仅在750mA 时的数据表中指定压降电压。 图7旨在显示压降如何随温度变化。 但是、压降电压会随输出电流的增加而降低、因此当400mA 时、它预计会低于600mV。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec

    感谢您的支持。

    这是客户的进一步询问。

    q1)电池充满电后、充电器在哪些条件下关闭?
    (客户提出此问题是因为我需要设置电池充满电的条件。
    是否根据电池的额定电量过度充电(超过100%)? 或者它是否略微充电不足(低于100%)? 请检查。)

    Q2)我想使用 USB-C 连接器为 BQ24085 IC 供电。 我想问一下、在连接到 USB-C 类型提供的电压相关充电适配器后、如果没有单独通信、是否输出默认电压(5V)。
    (如果我连接了电路图、则仅使用 USB-C 类型连接器的电源线。)

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    1.当充电电流低于终止电流阈值(ITERM)或充电安全计时器到期时、充电将终止。 ISET 引脚上的电压与 V (TERM)进行比较、以确定何时应发生端接。 ITERM 根据 RISET 进行设置、如下表所示:


    2.每条 CC 线路上都需要一个5.1k 下拉电阻来提供5V 电压。

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec

    感谢您的支持。

    参考回复、我将5.1kΩ 下拉电阻分别连接到 CC1和 CC2、以确保始终为 USB-C 型充电提供5V 电压、如下面的电路所示。 请检查是否有任何问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    是的、是这样。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    ALEC