工具与软件:
您好、TI 专家
客户询问了 BQ24085的充电曲线。
Figure 8。 充电曲线在 BQ24085数据表中、您可以看到 IO (out)输出被提供并且以稳定的电流为电池充电、直到达到 V (BAT)= Vo (REG)、并且当达到 V (BAT)= Vo (REG):4.2V 时、电流减小并且充电结束。
然而、在实际测量过程中、已确认当 Vbat (9引脚)达到大约3.8V 时、BQ24085 OUT (10引脚)输出电流减小。

[实际测量图]

请检查为什么这部分是这样的。
如果您需要任何其他信息、请告诉我。
谢谢你。