请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC23511 Thread 中讨论的其他器件:UCC23525
工具与软件:
嗨、团队:
TI 是否有 P2P 解决方案来替代 TLP5711? 似乎封装尺寸不同。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jimmy:
UCC2311或更新版本的 UCC23525是 DWY 封装中很好的 P2P 替代品:

TI DWY 封装所需的封装宽度和 PCB 尺寸与您显示的 Toshiba 版本相同。 此 Toshiba 封装与 PCB 的高度确实较短。 TI 器件在电路板上方3.3mm 处。
Toshiba 具有此器件的较小版本、TI 没有等效的 P2P。
此致、
Sean