This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23511:TI 是否有 P2P 解决方案来替代 TLP5711?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488063/ucc23511-does-ti-have-p2p-solution-to-replace-tlp5711

器件型号:UCC23511
Thread 中讨论的其他器件:UCC23525

工具与软件:

嗨、团队:

TI 是否有 P2P 解决方案来替代 TLP5711? 似乎封装尺寸不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    UCC2311或更新版本的 UCC23525是 DWY 封装中很好的 P2P 替代品:

    TI DWY 封装所需的封装宽度和 PCB 尺寸与您显示的 Toshiba 版本相同。 此 Toshiba 封装与 PCB 的高度确实较短。 TI 器件在电路板上方3.3mm 处。

    Toshiba 具有此器件的较小版本、TI 没有等效的 P2P。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    TLP5711的宽度为3.84mm、则 TI 的宽度为4.78mm。 这是不同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    封装宽度不同、但 PCB 上的占用空间是相同的。 此问题是否与 PCB 上的其他组件相关?

    此致、

    Sean