This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:在同一个 I2C 总线上操作多个1个器件-永远是灾难性的还是最好的?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011, TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487160/lm36011-operating-more-than-1-on-the-same-i2c-bus---disastrous-or-best-idea-ever

器件型号:LM36011
主题中讨论的其他器件: TCA9544A

工具与软件:

您好!

我想我知道我的问题的答案;然而,无论如何,我会把它扔出那里!

我有一个应用要点亮12个中等功耗的 LED - 175 mA 均处于手电筒模式、最高可达500 mA 闪光灯。  这些 LM36011四轮车非常小、它们可以隐藏在我驾驶的每个 LED 旁边。  从而能够散发热量。  但是、我发现它们都具有相同的 I2C 地址... 也不具有 I2C 地址可配置性。  这让我想起了我的问题。

如果我不在乎所有 LED 是否都在做完全相同的事情。  是否可以通过一次与所有 LM36011通信、在同一地址进行"全局寻址"?

系统会疯狂吗、因为它们都开始相互"确认"?

谢谢!

一个好奇的赫法伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 赫法伦姆:

    专家稍后会回复您。 请期待一些响应延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电路和布局设计看上去还行!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andy!
    您可以详细说明一下吗?  我没有提供电路或布局设计、而只是概念、您是说在同一条 I2C 总线上放置多个 LM36011不会导致问题吗?  我可以简单地对 I2C 总线上的所有 LM36011进行寻址、就像我仅与一个 LM36011进行"通信"一样吗?

    谢谢!

    一个更好奇的赫法伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以向每个驱动程序写入相同的数据、但不能从每个设备读回数据。

    我们的新产品可通过一个驱动芯片驱动12个或更多 LED、您的输入电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.6V - 5.0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TCA9544A 是一个 I2C 多路复用器、用于扩展具有相同地址的从器件控制器。 请检查这是否可以解决该问题。