主题中讨论的其他器件: TCA9544A
工具与软件:
您好!
我想我知道我的问题的答案;然而,无论如何,我会把它扔出那里!
我有一个应用要点亮12个中等功耗的 LED - 175 mA 均处于手电筒模式、最高可达500 mA 闪光灯。 这些 LM36011四轮车非常小、它们可以隐藏在我驾驶的每个 LED 旁边。 从而能够散发热量。 但是、我发现它们都具有相同的 I2C 地址... 也不具有 I2C 地址可配置性。 这让我想起了我的问题。
如果我不在乎所有 LED 是否都在做完全相同的事情。 是否可以通过一次与所有 LM36011通信、在同一地址进行"全局寻址"?
系统会疯狂吗、因为它们都开始相互"确认"?
谢谢!
一个好奇的赫法伦