请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR60440 工具与软件:
尊敬的*:
我们可以使用 LMR60440、但目前我们在 WEBENCH 中找不到器件来进行仿真。
VIN = 24V
VOUT = 8V
Iout = 3A
L = 3.3uH XGL4020-332ME
您能否为较高参数提供0.5A 至3A 的效率图
应调整 Fsw、以便使用较高电感器并具有最大效率。
此致、
D.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.