This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR60440:效率

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR60440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484093/lmr60440-efficiency

器件型号:LMR60440

工具与软件:

尊敬的*:

我们可以使用 LMR60440、但目前我们在 WEBENCH 中找不到器件来进行仿真。

VIN = 24V

VOUT = 8V

Iout = 3A

L = 3.3uH XGL4020-332ME

您能否为较高参数提供0.5A 至3A 的效率图

应调整 Fsw、以便使用较高电感器并具有最大效率。

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    确定效率的最佳方法是使用 TI EVM 并在您的确切条件下进行测量。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您提供的信息、但我们希望在选择器件之前进行一些比较。

    目前我们使用 TPS62933PDRL、但我们需要的器件的 VIN = 36V、Vin (绝对最大值)至少为40V

    您会推荐什么器件?  

     TPS62933PDRL 在8V OUT 和24V IN @ 1.2MHz 和3.3uH 电感器上具有以下效率

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您有任何关于我们问题的最新动态吗?

    此致、

    D.