工具与软件:
您好!
我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了客户关于 TPS61023的问询。
在下面的电路中、下图所示的波形是在电源开关的瞬态期间测得的。
SW 引脚电压约为-1V、并持续约100ns。
有问题吗?
此致、


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的答复。
我附上了布局信息。
此外、输入为4V 至4.8V、输出约为1A。
此致、
尊敬的 Kaiji:
我将接管对本例的支持。
您连接的布局看起来不错、我没有看到任何问题。
I 在 Vin = 3.3V、Vout = 5V、Iout = 50mA 的条件下在工作台上测量、波形如下图。
在您的附加波形中、SW 波形很奇怪。 您能提供详细的测试条件吗? 例如输入电压(3.3V?)、输出电压(5V?) 和 Iout 之间的差值(直流负载?)。 SW 是否从 SW 引脚测得? 输入和输出电容器的器件型号是多少?

此致
Lei
感谢您的答复。
我从该客户那里获得了其他信息。
在电源接通和关闭的瞬态期间、负载没有负载。 抱歉、之前的信息不正确。
在输入电压为1.8V 且无负载的稳态下、也测量了类似波形。 我已经连接了波形。
输入电容器和输出电容器的器件型号均为 GRM21BR60J476ME11。
至于测量 SW 的方法、我们使用接地弹簧(如附图所示)、并尽可能靠近引脚4和5进行测量。
此致、


尊敬的 Kaiji:
重复打开和关闭 VIN 时将出现此症状。
感谢您提供重要信息。
我在 EVM 上验证了并观察到了类似的波形。 这种负 SW 电压仅在关断期间发生、幅度很小且持续时间很短。 因此无需担心。
此致
Lei