This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:SW 引脚上的负电压

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476924/tps61023-negative-voltage-on-sw-pin

器件型号:TPS61023

工具与软件:

您好!

我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了客户关于 TPS61023的问询。
在下面的电路中、下图所示的波形是在电源开关的瞬态期间测得的。
SW 引脚电压约为-1V、并持续约100ns。
有问题吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您能否分享该波形的布局和工作条件。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我附上了布局信息。
    此外、输入为4V 至4.8V、输出约为1A。
    此致、

    e2e.ti.com/.../8540.Layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaiji:

    我将在我这边测试相同的条件、看看我是否可以重复这种现象

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我能得到您的回复吗?
    请告诉我目前的进展。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaiji:

    我将接管对本例的支持。

    您连接的布局看起来不错、我没有看到任何问题。

    I 在 Vin = 3.3V、Vout = 5V、Iout = 50mA 的条件下在工作台上测量、波形如下图。

    在您的附加波形中、SW 波形很奇怪。 您能提供详细的测试条件吗? 例如输入电压(3.3V?)、输出电压(5V?) 和 Iout 之间的差值(直流负载?)。 SW 是否从 SW 引脚测得? 输入和输出电容器的器件型号是多少?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我从该客户那里获得了其他信息。
    在电源接通和关闭的瞬态期间、负载没有负载。 抱歉、之前的信息不正确。
    在输入电压为1.8V 且无负载的稳态下、也测量了类似波形。 我已经连接了波形。
    输入电容器和输出电容器的器件型号均为 GRM21BR60J476ME11。
    至于测量 SW 的方法、我们使用接地弹簧(如附图所示)、并尽可能靠近引脚4和5进行测量。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaiji:

    感谢您的反馈。 波形是正常的、您测量 SW 的方式是合适的。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我想添加一些有关所连接波形的信息。
    关于用红色圈出的波形、有时此电压超过-1V 且持续100ns。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaiji:

    您圈出的部分中的最小值约为-500mV、持续时间远小于100ns。 对此没有任何担心。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    那么、我最初附加的下面的波形是否正常?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaiji:

    您连接的原始波形测量不正确、说错误的波形是否正常没有道理。

    对于下面更新的波形、没有问题。

      

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我再次向客户询问了我最初连接的波形。
    客户告诉我、第一个波形也是使用接地弹簧测量的。
    因此、我认为波形的测量方式没有问题。
    那么、我再次向您提问:第一个波形有问题吗?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaiji:

    以下波形是否是在 Vin = 3.3V、Vout = 5V 且无负载时测得的?  

    这不是一个正常的波形,说是否 有问题 基于这是没有意义的。

    请帮助再次与客户确认测试条件、我将在基准测试中再次确认。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    条件如下:
    VIN= 4.4.
    VOUT= 4.4.
    IOUT=挂载
    当 VIN 反复开关时、便会出现此症状。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我能得到您的回复吗?
    请告诉我目前的进展。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaiji:

    很抱歉、我漏掉了您的上一篇文章。 我会在工作台上进行验证并今天给您回复。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaiji:

    重复打开和关闭 VIN 时将出现此症状。

    感谢您提供重要信息。

    我在 EVM 上验证了并观察到了类似的波形。 这种负 SW 电压仅在关断期间发生、幅度很小且持续时间很短。 因此无需担心。

    此致

    Lei