This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562242:什么是"Kelvin connection"mean?

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485871/tps562242-what-is-kelvin-connection-mean

器件型号:TPS562242

工具与软件:

你(们)好  

问题1。
在数据表第17页提到的"开尔文连接"中、这是什么意思?
从下面的建议布局来看、这些引脚似乎都在表层中连接在一起、然后通过过孔连接到内层。


问题2: 仅5GND 过孔是否足够?
如果我们想添加更多 GND 过孔、优先选择哪个区域?
IC 封装下的红色电路? 或蓝色电路是否超出 IC 封装?



BR
Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    让我来检查您的问题、我们很快就会给您答复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    有关开尔文连接的良好示例、请查看下图:

    对于 GND 过孔、通常宜放置足够多的 GND 过孔以改善散热。 数据表仅显示了布局以供您参考、但并不表示您只能在器件下方放置5个过孔。 靠近 IC 的 GND 过孔会更有用。 谢谢!

    BRS

    卢西亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    如果您担心布局方法、我们还提供了 EVM 布局示例(PCB 文件)供您分享。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 卢西亚

    是的、请分享参考布局、谢谢。

    BR
    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我会让您脱机。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我已经通过电子邮件给您发送了。 谢谢!

    BRS

    卢西亚