请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562242 工具与软件:
你(们)好
问题1。
在数据表第17页提到的"开尔文连接"中、这是什么意思?
从下面的建议布局来看、这些引脚似乎都在表层中连接在一起、然后通过过孔连接到内层。 
问题2: 仅5GND 过孔是否足够?
如果我们想添加更多 GND 过孔、优先选择哪个区域?
IC 封装下的红色电路? 或蓝色电路是否超出 IC 封装? 
BR
Ethan