工具与软件:
嗨、团队:
使用该器件时、如果温度低于2°C 和高于43°C、请停止充电。
当代入以下公式(1)和(2)时、VT1和 VT3的值是什么?

在本例中、我是否应该使用下表中突出显示的值?

此致、
京平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kyohei:
有关 RT1和 RT2计算工具、请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7以了解 BQ2589x 计算器工具。 虽然它是为 BQ2589x 开发的、但原理 类似、只需稍作更改即可用于 BQ25300。
谢谢!
宁。
尊敬的宁三:
感谢您的答复。
假设可以使用 THOT:43°C 和 TCOLD:2°C 等阈值的 BQ25300、其中总电压未达到45°C 是否正确?
此外、还有计算工具(适用于 BQ2589x 计算器工具的 www.ti.com/.../slurax7)。 由于出现错误、无法打开;我是否应联系客户支持?
此致、
京平
尊敬的 Kyohei:
http://www.ti.com/lit/zip/slurax7
也许吧
谢谢!
宁。