This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:关于热敏电阻温度监测

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486086/bq25300-regarding-thermistor-temperature-monitoring

器件型号:BQ25300

工具与软件:

嗨、团队:

使用该器件时、如果温度低于2°C 和高于43°C、请停止充电。

当代入以下公式(1)和(2)时、VT1和 VT3的值是什么?

在本例中、我是否应该使用下表中突出显示的值?

此致、

京平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kyohei:

    对于 VT1%、可以使用典型值73.5%、而 对于 VT3%、可以使用典型值47.25%、  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宁三:

    我叫 Nishie、我和 Kyohei 在同一个团队工作。

    1.关于 Vt1%、请告诉我73.5%典型值和71.5%典型值两种用例之间的区别。

    2. 关于 VT3%、请说明一下 Typ 47.25%和 Typ 48.25%的用例之间的差异。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishie:

    每个 VTx%具有上升和下降阈值。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宁三:

    感谢您的答复、

    是否可以使用 THOT:43℃ 和 TCOLD:2℃ 等阈值的 BQ25300、这些阈值不会总计为45℃?

    如果可能、是否有不同于103AT-2特性的热敏电阻的计算公式、例如热敏电阻阻值(2℃ 下为18.3KΩ Ω、43℃ 下为6.1KΩ Ω)?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kyohei:

    有关 RT1和 RT2计算工具、请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7以了解 BQ2589x 计算器工具虽然它是为 BQ2589x 开发的、但原理 类似、只需稍作更改即可用于 BQ25300。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宁三:

    感谢您的答复。

    假设可以使用 THOT:43°C 和 TCOLD:2°C 等阈值的 BQ25300、其中总电压未达到45°C 是否正确?

    此外、还有计算工具(适用于 BQ2589x 计算器工具的 www.ti.com/.../slurax7)。 由于出现错误、无法打开;我是否应联系客户支持?

    此致、

    京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kyohei:

    http://www.ti.com/lit/zip/slurax7 

    也许吧

    谢谢!

    宁。