主题中讨论的其他器件: TPS61094
工具与软件:
大家好、
我的一位客户看到了以下文章。
《使用超级电容器实现备用电源的有效方法》
SST121技术文章| TI.com
他们正在寻找一个带有5F 单个超级电容器且持续30秒的5V 备用解决方案。
它们的条件是贝洛。
~电压为5V、VOUT = 5V、Iout 为600 μ A 800mA。他们对采用 TPS61022和分立式 器件的解决方案感兴趣。
他们认为 TPS61094是出色器件、但器件输出电流不足以满足其负载要求。
因此他们正在考虑使用 TPS61022。
在上面的文章中、如果解决方案使用 TPS61022、则需要分立式充电器电路。
客户希望 TI 告诉他们什么是分立式充电器电路。
您能给我一个电路吗?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。