This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:超级电容器备用系统文档中的电路相关问题。

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486609/tps61022-questions-about-the-circuit-in-supercap-backup-system-document

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TPS61094

工具与软件:

大家好、

我的一位客户看到了以下文章。

《使用超级电容器实现备用电源的有效方法》
SST121技术文章| TI.com
他们正在寻找一个带有5F 单个超级电容器且持续30秒的5V 备用解决方案。

它们的条件是贝洛。
~电压为5V、VOUT = 5V、Iout 为600 μ A 800mA。他们对采用 TPS61022和分立式 器件的解决方案感兴趣。
他们认为 TPS61094是出色器件、但器件输出电流不足以满足其负载要求。
因此他们正在考虑使用 TPS61022。

在上面的文章中、如果解决方案使用 TPS61022、则需要分立式充电器电路。

客户希望 TI 告诉他们什么是分立式充电器电路。
您能给我一个电路吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我想更好地了解应用程序、您能在以下问题上提供帮助吗?

    1. Vin 范围是多少? 仅提供典型的5V 输入电压。 是否会禁用此 Vin 电源以便需要备用超级电容器?
    2. Vout 是否应调节为5V? 如果 Vin > 5V、它是否可以高于5V? 例如输入电压旁路至输出电压。
    3. 超级电容器的目标充电电压是否为5V?

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    非常感谢您的答复。

    1、不披露申请详情。 但该应用采用 LTE 并能与交流/直流适配器配合使用。
      当交流电源关断时、其应用使用超级电容器电源在30秒内发送记录数据。  

    2.他们的要求是 Vin=5V、Vout=5V。  

    3. 超级电容器电压为2.7V。

    这些就足够您的问题了吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我会在下周初检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    非常感谢您的支持。

    我明白了。
    我会等你的下一个答复。

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    如果 Vout 可以再低一点、例如4.7V、并且当输出功率来自超级电容器时最大 Iout 可以为600mA、我认为 TPS61094仍然是更好的选择。

    对于基于 TPS61022的解决方案、当5V Vin 处于工作状态时生成5V Vout 是没有问题的。 嗯、 将需要额外的充电器器件和负载开关。

    如果您看到任何问题、请告诉我。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    非常感谢您的支持。
    您的回复对我们非常有帮助。

    我可以在下面提出另一个问题吗?

    您是否有适用于超级电容器充电的参考电路?
    换句话说、您是否知道假定了什么离散充电电路
    作者撰写文档?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    对于分立式 电路为超级电容器充电、我建议您可以创建一个新的 E2E 主题来向降压团队说明。 降压团队的专家应该在超级电容器充电方面拥有更多经验。

    此致

    Lei