This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要使用具有7VDC 输出的替代升压转换器

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61253, TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487747/need-alternative-boost-converter-with-7vdc-output

器件型号:TPS61253
Thread 中讨论的其他器件: TPS61372

工具与软件:

我公司在生产器件中使用了 TPS61253升压逆变器。   此帖子申请获取的替代 TI 器件具有与 TPS61253类似但具有以下附加特性:

  • 即使需要外部电压设置电阻器、也能够输出+7VDC
  • 采用实际封装、而不是器件现在使用的难以管理的 DSBGA 封装

以下是我的总体需求:

  • 电压可调升压逆变器
  • 一节锂离子电池输入电压(~3.5V)
  • 7V@300mA 输出
  • 如果器件没有输出开关、则正常
  • 任何温度范围都可以

首选封装类型为3mm x 3mm WQFN 或尺寸至少为9mm

Jim Olson
凯迪森有限责任公司
卡梅尔、在美国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们将在周末后回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我认为 TPS61379和 TPS61372适用于您的应用。 您可以在 TI.com 上查看它们的更多详细信息。  

    谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对我的询问作出快速响应。  是的、我正在认真考虑 TPS61379。

    但在 TPS61372上绝对不是。  它是 TI 的喷出 DSBGA 封装中的另一个器件。  

    我的合同制造商告诉我,他不会投标任何未来的工作,包括这个包:"太小"。

    我们得出结论、它必须是一个更适合用于构建手机和智能手表的 CMS 的软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    明白了。 这样、我认为您可以选择 TPS61379。  我将首先关闭该主题帖。 因为我们根据具体的器件型号将作品进行了划分。 如果您稍后有有关 TPS61379的更多具体问题、您可以再次提交 E2E、相应的 AE 将帮助您回答。 谢谢你。

    奥罗拉