请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61253 Thread 中讨论的其他器件: TPS61372
工具与软件:
我公司在生产器件中使用了 TPS61253升压逆变器。 此帖子申请获取的替代 TI 器件具有与 TPS61253类似但具有以下附加特性:
- 即使需要外部电压设置电阻器、也能够输出+7VDC
- 采用实际封装、而不是器件现在使用的难以管理的 DSBGA 封装
以下是我的总体需求:
- 电压可调升压逆变器
- 一节锂离子电池输入电压(~3.5V)
- 7V@300mA 输出
- 如果器件没有输出开关、则正常
- 任何温度范围都可以
首选封装类型为3mm x 3mm WQFN 或尺寸至少为9mm
Jim Olson
凯迪森有限责任公司
卡梅尔、在美国