Other Parts Discussed in Thread: BQ25751
工具与软件:
你好、我是 Sunny。
我有一个有关 BATFET 控制的问题。
引脚 BATDRV 以相对于 BATSRC 10V 的电压驱动 BATFET 栅极、以打开 BATFET。 但在系统中、仅在系统电源关闭时才将电池用作系统电源。 在这种情况下、BQ25751将无电源、因为其电源来自系统电源。 然后、引脚 BATDRV 将不会输出、也无法驱动 BATFET、对吧? 如果是、您能给我一些实现此功能的建议吗?
对于降压/升压充电、如果我只想使用其降压充电模式、我该如何设计此器件? 我是否无法加载 Q3和 Q4并加载 R1003? 或任何其他建议?

希望我能尽快收到您的回复。
非常感谢。