This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:3300V 微芯片 SiC MOSFET 的栅极驱动器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484749/ucc21710-q1-gate-driver-for-3300v-microchip-sic-mosfet

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

工具与软件:

您好!

您能给我推荐一个合适的栅极驱动器来驱动 MSC025SMA330B4N 微芯片使 SiC To247-4L MOSFET 吗? 此器件的总栅极电荷为400nC。 我们需要合适的栅极驱动器才能在 AFE 全桥配置中同样运行。

可在线获取 MOSFET 的数据表。

此致、

Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    栅极驱动器的选择应基于多个因素、

    1.隔离式还是非隔离式? 如果是隔离式的、汽车/工业应用的隔离电压要求是什么?

    2.所需的驱动强度是多少(取决于所需的总栅极电荷和栅极的上升时间)

    3.还需要哪些特性(DESAT/OC、米勒钳位等)

    4.栅极驱动器的 UVLO 支持所需的栅极驱动电压(基于所选的 FET)是多少?

    您能否对照这些因素进行检查?

    您可以通过以下链接查看所有不同的栅极驱动器可用性

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨西卡拉您好!

    感谢您的答复。

    这是响应。

    1.隔离式还是非隔离式? 如果是隔离式的、汽车/工业应用的隔离电压要求是什么?

    回答:-具有工业隔离的隔离式栅极驱动器

    2.所需的驱动强度是多少(取决于所需的总栅极电荷和栅极的上升时间)

    响应:总栅极电荷为400nC、上升时间约为26ns。 因此我们需要栅极驱动器>16A

    3.还需要哪些特性(DESAT/OC、米勒钳位等)

    响应:需要 DESAT  

    4.栅极驱动器的 UVLO 支持所需的栅极驱动电压(基于所选的 FET)是多少?

    响应:电压必须介于+23V (高侧)和-10V (低侧)之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    根据您的要求、UCC21750将满足您的大部分要求、但其驱动强度仅为~10A。 您可以使用外部缓冲器将驱动强度增加到10A 以上。

    我们确实具有 UCC5880驱动器、它可通过 SPI 编程、具有附加功能、15A 驱动强度、并且是汽车级。

    希望它能满足要求。

    谢谢

    SASI