This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35-Q1:TPS35AA38AGA 设计审查。 WDT 禁用和看门狗时间设置

Guru**** 2602745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476454/tps35-q1-tps35aa38aga-design-review-wdt-disable-and-watchdog-time-setting

器件型号:TPS35-Q1

工具与软件:


设计好上述电路原理图后、我现在要对其进行测试。 我正在谈论的问题有:

1)保持 Q14开路(未驱动、因此看门狗启用)、当 SET0=1 (如原理图中所示)时、无论 TWD (看门狗时间)如何、RESET OUT 引脚都不会置位。

2)保持 Q14开路(不被驱动,所以看门狗启用),用 SET0=0 ,复位输出引脚在约3.8秒后生效,即使设置应该是1.6秒( 4,95e+6 * CWD,与 CWD=330nF)

3)保持 Q14开路(不驱动,所以看门狗启用),使用 SET0=0 ,并降低 CWD 到100nF (从原来的330nF ),复位输出引脚在约1.8秒后置为有效,而不是时间,即使设置应该是约0.5秒)。 在这种情况下、驱动 Q14的看门狗禁用功能不起作用。

根据数据表 PAR 8.3.2.2中报告的注释"引脚排列选项 A、B 使用 CWD 和 GND 引脚之间连接的电容来提供看门狗计时器控制。 电容值高于建议值或连接到 GND 会导致看门狗功能被禁用"、如何禁用看门狗并设置正确的 WDT 时间?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flavio:

    您是否曾尝试取消填充 Q14并改为在 R239上填充一个电阻器?

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    实际上、我还没有尝试过。 BJT 的输出电容是否也影响了 TWD 和禁用功能? 使用 MOSFET 而不是 bjt 会解决什么问题?

    谢谢!
    Flavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flavio:

    我不确定 MOSFET 是否可以解决这个问题。 如果您 分享一个 MOSFET 器件型号、我可以与我的团队合作获取该器件以及 NHDTC1430603的器件、在实验室进行测试。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:
    NVS4001N

    然而、为了使 twd=1.6秒、通过使用 MOSFET/bjt、CWD=33onF 和 SET0=1配置是否正确? 或 SET0引脚必须为0或未连接?

    感谢您的支持
    Flavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flavio:

    感谢您提供 MOSFET。 我将与我的团队合作订购在 NVS4001N 和 NHDTC1430603实验室中进行测试的器件

    当 CWD=330nF 且 SET0=0 (接地)时、 twd=1.6秒。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    您是否做过一些测试? 我们需要关闭这个设计。

    提前感谢、

    Flavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flavio:

    我还没有测试。 我拥有所有组件、并将进入实验室进行明天的测试、并将在一天结束时提供更新。  

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flavio:

    我测试了采用 NVS4001N MOSFET 的电路、以及在 CWD 和 CRST 上使用0.01uF 电容器 的电路、并且器件正常运行。 当 MOSFET 被驱动至高电平时、看门狗装置被正确禁用、而当 MOSFET 栅极悬空时、看门狗装置时序正常运行。 请注意、每次要更改 MOSFET 的状态时、您都需要对器件进行下电上电、以便正确设置 CWD 计时。

    1类、Vgs = 1.3V:

    2类、Vgs=0V:

    谢谢!
    约书亚