工具与软件:

设计好上述电路原理图后、我现在要对其进行测试。 我正在谈论的问题有:
1)保持 Q14开路(未驱动、因此看门狗启用)、当 SET0=1 (如原理图中所示)时、无论 TWD (看门狗时间)如何、RESET OUT 引脚都不会置位。
2)保持 Q14开路(不被驱动,所以看门狗启用),用 SET0=0 ,复位输出引脚在约3.8秒后生效,即使设置应该是1.6秒( 4,95e+6 * CWD,与 CWD=330nF)
3)保持 Q14开路(不驱动,所以看门狗启用),使用 SET0=0 ,并降低 CWD 到100nF (从原来的330nF ),复位输出引脚在约1.8秒后置为有效,而不是时间,即使设置应该是约0.5秒)。 在这种情况下、驱动 Q14的看门狗禁用功能不起作用。
根据数据表 PAR 8.3.2.2中报告的注释"引脚排列选项 A、B 使用 CWD 和 GND 引脚之间连接的电容来提供看门狗计时器控制。 电容值高于建议值或连接到 GND 会导致看门狗功能被禁用"、如何禁用看门狗并设置正确的 WDT 时间?
谢谢