请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B7701-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS7B7702-Q1、 TPS7B7702
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户使用 TPS7B7701-Q1和 TPS7B7702-Q1绘制了他们的原理图。 您能否先回顾一下该原理图?
TPS7B7701-Q1

2. TPS7B7702-Q1

(BATT_IN 是汽车电池。 电压约为14.0V~14.5V)
以下是其他问题;
1.关于压差电压,我可以看到 fighre 7. 但我感到困惑、因为 Y 轴很奇怪。 我认为单位是 mV、而不是 V。我是对吗?

2.关于散热特性,我可以预期温度是否在以下规格范围内?
- TPS7B7702 : 14Vin, OUT1 :12V/OUT2, 200mA : 12V/OUT2. 100mA
此致、
蔡斯