This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7701-Q1:请查看原理图(并有问题)

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1, TPS7B7701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486714/tps7b7701-q1-please-review-the-schematic-and-have-questions

器件型号:TPS7B7701-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B7702-Q1TPS7B7702

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TPS7B7701-Q1和 TPS7B7702-Q1绘制了他们的原理图。 您能否先回顾一下该原理图?

TPS7B7701-Q1

2. TPS7B7702-Q1

(BATT_IN 是汽车电池。 电压约为14.0V~14.5V)

以下是其他问题;

1.关于压差电压,我可以看到 fighre 7. 但我感到困惑、因为 Y 轴很奇怪。 我认为单位是 mV、而不是 V。我是对吗?

2.关于散热特性,我可以预期温度是否在以下规格范围内?

- TPS7B7702 : 14Vin, OUT1 :12V/OUT2, 200mA : 12V/OUT2. 100mA

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我已经查看了原理图并确定它们没有问题。 有关您的问题。

    1.似乎应该是 mV。 我会仔细检查一下。

    2.您能提供客户期望的环境温度吗?这样我就可以进行热量计算了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vahnroy:

    感谢您的支持。

    1.请确认问题1。

    2.环境温度将约为30℃

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase:

    1.是的、这是一个错别字、应为 mV。 感谢您提醒我们注意这一点。

    2.在这些条件下、您应该会得到大约54°C 的结温。

    谢谢!